This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606–实验 6 中的持续性电流振荡、尽管进行了 PI 调优

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1519096/tida-01606-tida-01606-persistent-current-oscillation-in-lab-6-despite-pi-tuning

器件型号:TIDA-01606


工具/软件:

我目前正在测试  实验 5.   实验 6.  TIDA-01606 参考设计的硬件 E5 (10kW)、SDK_5_04 和 280039C、我想索取一些指导。

指定  实验 5. ,设置后, clearPWM = 1我观察到直流母线电压略有增加(约 100v ),虽然电流波形看起来不是很理想——可能是由于轻负载条件。(图 1)


图 1.
黄色:vBus
蓝色:Vgrid-A AC 30V
绿色:Igrid-A
红色:用于降低开关的 PWM

然后我就走了  实验 6. 、并按照以下步骤操作:

  1. 将交流输入斜升至 30V

  2. 打开继电器

  3. 迭代  IdRef_pu = -0.013

  4. 迭代  starPowerStage = 1

然而,我遇到了  显著的电流振荡  我启动了功率级(图 2)。 我的初始 PI 参数是 Kp = 0.3  Ki = 0.012086

图 2.
黄色:vBus
蓝色:Vgrid-A AC 30V
绿色:Igrid-A
红色:用于降低开关的 PWM

然后我尝试将 PI 控制器调整为 Kp = 0.16 Ki = 0.048 (如所示  图 3. )。 波形看起来更干净、但我仍然注意到 A  残留振荡约为 200Hz 。 我测试了多个 KP/KI 组合、图 3 中显示了我可以实现的最佳结果。  我还注意到 VBUS 未达到预期电平 170V。


图 3.
黄色:vBus
蓝色:Vgrid-A AC 30V
绿色:Igrid-A
红色:用于降低开关的 PWM

此时、我是  不确定进一步调整 Kp 和 Ki 是否可以完全解决问题 、或者是否可能有其它影响性能的因素(例如,检测,循环定时或过滤)。

对于如何进一步抑制振荡或提高电流环路稳定性、您有何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung、

    很遗憾、您使用的是不再受支持的较旧硬件版本、因为我们没有要确认的硬件。

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了电路板、 硬件是 E6