This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC34141-Q1:在运行期间关断

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC34141, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1534979/ucc34141-q1-turn-off-during-operation

器件型号:UCC34141-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC34141UCC21710

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户对此器件有一些疑问:

  1. UCC34141:此结至顶部参数值 3°C/W 是否正确? 相比之下、对于 UCC14141、它是 16.6°C/W
  2. UCC31414:在测试期间、如果 PG 引脚接地、是否可以? 我们尝试将现有的 PCB 与 UCC14141 配合使用来试用 UCC34141
  3. UCC21710QDWRQ1:AIN 的建议范围为 0.6V 至 4.5V。 在我们的设计中、在特定条件下持续几秒、AIN 将~0V。 PWM 占空比是否接近 100%? 因为我们可能无法更改设计、这是可以的吗?
  4. 除了以下问题外、在我们的原型 PCB 上使用 UCC34141 时、我们还将在 VEE –4V 和 VDD +15V 下获得此波形。

    斜升然后关闭电源。 请指导我们调试该问题。

    VEE =–4

VDD = 15

6.在上电前直接施加 EN 时,没有输出。 但是、当我们最初施加电源、然后施加使能信号时、输出可用。

7、当 Vee 加载了>~μ V 70mA 时、评估套件输出跳闸。 当我在 UCC34141 的输出端连接栅极驱动器时、o/p 会在~10-20ms 后跳闸、如尾随邮件所示。 但是当我移除 Vee 连接时、o/p 工作正常。 Vee 上的负载非常小~10 –20mA。 当 Vee 连接到栅极驱动器时、跳闸的原因可能是什么? 我们在 Vdd、Vee 上尝试了 o/p 电容器的多种组合、但没有任何效果。

此致、

Yash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    该 PN 的相应工程师很快就过去了。 他于 2007 年 7 月回来。 感谢您的耐心

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    正在等待您的答复!

    BR、

    Yash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个问题下面的回答如下所示:

    1. UCC34141:此结至顶部参数值 3°C/W 是否正确? 相比之下、对于 UCC14141、它是 16.6°C/W
      1. 与 UCC14141 相比、UCC34141 采用了改进的封装技术。 3°C/W 正确
    2. UCC31414:在测试期间、如果 PG 引脚接地、是否可以? 我们尝试将现有的 PCB 与 UCC14141 配合使用来试用 UCC34141
      1. 是的
    3. UCC21710QDWRQ1:AIN 的建议范围为 0.6V 至 4.5V。 在我们的设计中、在特定条件下持续几秒、AIN 将~0V。 PWM 占空比是否接近 100%? 因为我们可能无法更改设计、这是可以的吗?
      1. 请在标题中使用 UCC21710 单独提交 E2E 咨询。 这会将您的查询分配给该器件的合适产品专家。
    4. 除了以下问题外、在我们的原型 PCB 上使用 UCC34141 时、我们还将在 VEE –4V 和 VDD +15V 下获得此波形。

      1. 请完成 UCC34141 设计工具并显示您的原理图?
    5. 如果在上电之前直接施加 en、则没有输出。 但是、当我们最初施加电源、然后施加使能信号时、输出可用。
      1. 这表明输入电容可能太小、或者输入电压电源和 VIN 引脚之间可能存在一些阻抗。 当您首先施加 VIN、然后施加 EN 时、输入电容器会在器件开始开关之前进行预充电、这有助于降低启动时的浪涌电流。 此外、请尝试增加输入电容、并考虑输入电容器和高频旁路电容器的放置。 请遵循 UCC34141-Q1 数据表的第 8.5 节中所示的 PCB 设计和电容器放置指南。
    6. 当 Vee 加载>~μ V 70mA 时、评估套件输出跳变。 当我在 UCC34141 的输出端连接栅极驱动器时、o/p 会在~10-20ms 后跳闸、如尾随邮件所示。 但是当我移除 Vee 连接时、o/p 工作正常。 Vee 上的负载非常小~10 –20mA。 当 Vee 连接到栅极驱动器时、跳闸的原因可能是什么? 我们在 Vdd、Vee 上尝试了 o/p 电容器的多种组合、但没有任何效果。
      1. 从波形可以看出、当 UCC34141 仍处于软启动状态时、似乎施加了 PWM 信号。 请根据以下说明进行确认和重新测试:

    Steve