This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:能够执行噪声分析

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543462/pspice-for-ti-can-t-perform-noise-analysis

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好!

由于某些原因、我无法进行噪声分析。 每次我看到错误: 错误 (ORPSIM-16291):必须是独立的源 (I 或 V)

我不明白,什么可能是错的?

有人能解释这个问题吗?

下面 是我的原理图和设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeryi:

    您指定的输出是网络名称。 而不是电压。 请将其更改为 V (Vout):

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: JC、

    感谢您的帮助!

    此致、Val