This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901:UC1901 状态引脚在运行期间打开/关闭

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1901, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1545494/uc1901-uc1901-status-pin-going-on-off-during-operation

部件号:UC1901


工具/软件:

尝试对 TINA-TI 中的 uc1901  进行仿真、当将 inv 引脚电压从 1.53V 改变到 1.36 伏(粉色)时、补偿器输出相应地变化(浅灰色)、但峰值检测器输出未进行调节(黄色)、状态引脚以某种方式切换(灰色)。 我不明白为什么会因为某种原因、就像 UC1901 在这种情况下出现的样子?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    黄色 VF1 还是 Vout?

    如果黄色为 VF1 或 Vout、您可以检查 DRIVERA 和 DRIVERB 峰值、如果它们的值不变、则 VF1 和 VOUT 无法更改。 DRIVERA 和 B 峰值与 VIN 相关、在电路中、VIN 保持相同的值、因此 DRVIERA 和 B 峰值不会改变、然后 VF1 和 VOUT 不会改变。  

    否则、请澄清您的电路在何处测量黄色?