This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:VRM ESR 和 ESL 值

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546046/tps40304-vrm-esr-and-esl-values

器件型号:TPS40304


工具/软件:

大家好、我尝试为 TPS40304 进行 PDN 分析、如果我 并联使用 2 个 (470uF) 电容器和 1 个 (300nH) 电感器、则需要过程来查找 VRM ESR 和 ESL。 我正在使用它将 3.3V 转换为 0.85V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavi VR  

    如果 PDN 的相关频率高于 TPS40304 控制器环路的带宽(开关频率为 600kHz 时通常小于 100kHz)、则稳压器的 ESR 和 ESL 将由输出电容器决定、您可以有效地忽略 VRM 本身。

    如果频率低于控制环路的带宽、则转换器的 ESR/ESL 在很大程度上取决于控制环路及其增益。  

    在 Design and Development、Design Tools and simulation - https://www.ti.com/product/TPS40304#design-tools-simulation 下 

    有一个 III 型补偿工具 —  https://www.ti.com/tool/download/SLUC263 

    您可以输入补偿元件和输出电容器来评估控制环路与频率间的关系

    要估算 VRM 的源电阻、请计算输出电容器在交叉频率下的阻抗。

    r = sqrt [(1 /(2×Pi×Cout×FCO))²+(ESRco)²]  

    要估算与该电阻并联的源电感、请计算具有该特征阻抗和输出电容的电感

    L = 2 μ H R² ×

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:
    感谢您的大力支持、我从 TPS40304 网站获得的 PSpice 模型出现了一些错误、您能为我们提供合适的 pspice 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavi VR 

    模型会给您带来什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
    X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6        MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}

    TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
    + 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}

    TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
    C_PWMOSC_C1        PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电容器的 ESR 值在较高频率下发生变化、如何选择特定的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电容器的 ESR 值在较高频率下发生变化、如何选择特定值

    选择电阻与频率关系曲线底部的 ESR 值非常常见

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是我在 TPS40304 的 pspice 模型中遇到的错误


    TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
    X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6        MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}

    TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
    + 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}

    TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
    C_PWMOSC_C1        PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}


    2.我已经计算了 ESL 和 ESL 值、没有任何陶瓷电容器、输出端只有 2 个电解电容器。
    如果目标频率为 600kHz 且使用的电容器为

    T530X477M006ATE004

    您能否确认我得到的 ESR 和 ESL 值是否正确? 还是其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“645762" url="“ url="~“~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1546046/tps40304-vrm-esr-and-esl-values/5954583

    1.这是我在 TPS40304 的 pspice 模型中遇到的错误


    TPS40304.lib (189):未定义此类参数。
    X_COMP_CALIB_CALIB_TIMING_U6        MENA COMP_CALIB_CALSIG One_Shot 参数: T={(1.1-SS)*1e6}

    TPS40304.lib (191):未定义此类参数。
    + 参数:T={(0.8-(0.7*SS))* 1e6}

    TPS40304.lib (154):未定义此类参数。
    C_PWMOSC_C1        PWMOSC_SAMP 0 1n IC ={SS}

    [/报价]

    我已将此反馈传递给我们的建模团队、以了解我们是否可以识别问题。

    2.我计算了我的 ESL 和 ESL 值、我没有任何陶瓷电容器、输出端只有 2 个电解电容器。

    电解电容器往往具有高 ESR 和 ESL、因此带有所有电解输出电容器的开关模式降压转换器上的输出电压往往会产生噪声、尤其是在高频下。  您可能需要考虑添加一些陶瓷电容来帮助降低高频噪声。

    您能否确认我得到的 ESR 和 ESL 值是否正确? 或任何其他建议?

    根据 KEMIT 数据表、 T530X477M006ATE004 的 ESR 为 4mΩ。  当 2 个并联电容器时、有效 ESR 将是 2mΩ、而总电容为 2× 470μF  

    A = 0.002 ^ 2 = 4^–6  

    B = 1 /(2 PI 940μF × 24kHz)^ 2 =(0.007055)^ 2 = 4.977 ×10^5  

    SQRT (A + B)= 7.33mΩ  

    L = 0.00733^2 x 940μF = 50.50nH