This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:其中是参考设计中 12V 电源轨的源

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23421, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543695/pmp23421-where-is-the-source-of-12v-power-rail-in-the-reference-design

器件型号:PMP23421
Thread 中讨论的其他器件: UCC27211

工具/软件:

大家好!

查看 PMP23421 的原理图时、 我发现该 12V 电源轨没有电源。

我不知道为什么 GaN 接口需要 12V 电源轨但从未使用过?

 

请帮助我弄清楚这两个问题、告诉我应该添加哪个部分来实现 12V 电源轨。 谢谢

BR、

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

      对于 12V 偏置、应该有一个外部直流电源来连接它。 对于 PS 卡上的 12V 电压、这是因为第一个版本使用硅 FET。 因此、12V 是 UCC27211 的偏置(如下所示)。 由于 GaNFET、不再需要该函数。  

    此致、

    Richard