This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:Pspice 错误 ORCOMMN-12005

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543720/pspice-for-ti-pspice-error-orcommn-12005

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

在 Win11-Pro 上、在 3 次重新安装后得到相同的错误、并且始终通过 URL 获得“成功连接“:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    这可能是网络问题。 您是直接连接到互联网还是通过 VPN 连接? 如果您在 VPN 中、请在退出后尝试。 如果没有任何区别、 请创建一个日志文件:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查文件是否C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt已创建。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JC。

    请找到随附的日志。

    e2e.ti.com/.../4846.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    您可以打开此 URL 吗?

    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html  

    它应显示“Successful connection“(成功连接)。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    您似乎 没有访问注册表的权限:

    2025年07月23日 13:26:50 (pid-25556-32824):(VBL) 错误:获取项的注册表值大小失败。 注册表项名称:VLT — 错误代码:2.
    2025年07月23日 13:26:50 (pid-25556-32824):(VBL) 设置 LastErrCode:–2089
    2025年07月23日 13:26:50 (pid-25556-32824):(VBL) 检索 user_configuration 的值时发现许可证配置数据损坏
    2025年07月23日 13:26:50 (pid-25556-32824):(VBL) 错误:注册表中未找到 VBL 配置数据

    您是否要卸载它、重新启动、然后使用管理员权限重新安装?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, JC 但它是安装与管理员登录(四次),这是唯一的方式来安装任何东西在我的工作 PC 上.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也不清楚如何卸载它。 无论管理员安装如何、它都不会在 Installed Apps(已安装的应用程序)列表中创建记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点是、它只能在安装完成后以及之后运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是遇到了同样的问题。 我已尝试卸载该软件、并删除“AppData\Roaming\Cadence\VBL\TI_Pspice_231\license",“,"Cds_SPB_home"、"Cds_SPB_home"和“和"Cadence"“"Cadence"文件夹“文件夹,“,然后、然后重新安装该软件。 不管用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看到了相同的问题。  就在 2 周前、我使用了 PSpice-TI、而今天开始出现这个错误。  我已多次重新安装它、包括“以管理员身份运行“和“不包括“以管理员身份运行“。  我最初安装它时没有管理员权限、运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许可证服务有问题。 请勿卸载它。 我们正在处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    请再试一次。 许可证服务将恢复、我的安装再次正常运行。 如果您的问题仍然存在、请告诉我。

    如果需要卸载、请使用 Windows 应用程序设置:

    如果没有、请尝试控制面板:

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JC。 应用程序或程序中没有图标、因此我刚刚在现有的应用程序或程序上重新安装、但是这次没有管理员权限、最初它显示了以下消息:

    但在我点击“是“后、它运行良好、现在可以正常工作。