This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050063:原理图设计问题。

Guru**** 2923270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1548142/tida-050063-schematic-design-questions

器件型号:TIDA-050063


工具/软件:

您好:

我正在使用此参考设计来设计预充电电路。 我使用该计算器来选择元件、并具有以下原理图:

在我的应用中、电池的最大电压为 125Vdc。 我还附上了我用于参考的计算表。

e2e.ti.com/.../ACTIVE_2D00_PRECHARGE_2D00_CALC_5F00_14_2D00_0_2D00_0.xlsx

我制造了一个 PCB、并在 80VDC 下进行了一些初始测试。

构建了两个新电路板并开始在 80VDC 输入电压下进行测试。 使用 2mF 电容器作为负载。

在开关节点上观察到明显的振铃。

输入电压为 80V 时、FET 漏极处的峰值电压为~180V。 所选 FET 的额定值为 150V。

预充电时间为~45ms。 太好了。

通道 1:在 J5-J2 之间测量的 2mF 电容器两端的电压。

通道 2:在 J1- J2 之间测量的 HV 输入。

通道 1:FET 两端的 VDS(80V 输入)

 

这是预期行为吗? 是否应该选择不同的 MOSFET 和二极管(额定电压更高)。 另外、我想知道在发生短路事件时、IC 的预期行为是什么。 数据表并未讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。 我在您的设计中看不到输入电容、请尝试在高压输入端 (BATT 和 GND2) 上添加 1uF、并使其靠近 MOSFET 和续流二极管。  系统 电感(长布线,导线等)会在电流突然变化时产生反冲、局部电容有助于更大限度地减小 dV/dt。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈! 我将进行这些更改。

    您能否介绍一下 IC 的 SC 行为? 它是否具有针对 SC 的任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的答复。 我认为没有任何短路保护功能、您可能需要根据需要添加短路保护功能。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师