工具/软件:
尊敬的支持团队:
以前下载的安装软件包进行重新安装时出现问题、双击 EXE 图标没有任何响应。
因此、我从官方网站下载了最新的安装程序、系统会提示安装
“您已达到并发设备访问限制。
太多设备试图使用相同的访问密钥进行连接。“
请帮助处理这个问题,非常感谢。
我的电子邮件是 hanchongxiu@jcdz.cc
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的支持团队:
以前下载的安装软件包进行重新安装时出现问题、双击 EXE 图标没有任何响应。
因此、我从官方网站下载了最新的安装程序、系统会提示安装
“您已达到并发设备访问限制。
太多设备试图使用相同的访问密钥进行连接。“
请帮助处理这个问题,非常感谢。
我的电子邮件是 hanchongxiu@jcdz.cc
谢谢!
您好、请安装最新版本。 您可以卸载 17.4、然后重新引导系统并安装最新版本。 如果仍然无法正常工作、请 生成调试文件以帮助我们进行故障排除:
谢谢、
Jc.
1.我尝试了“创建一个新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
运行 PSpice for TI、等待一段时间、然后检查文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“是否已创建。“、但未在 C 驱动器上自动创建 LicLog.txt。
为了进一步排除这种可能性、我卸载了 Cadence 17.2、因为它可能会影响 PSPICE for TI 2023(与版本 17.4 对应的程序安装包)。 然而、这种关切是没有必要的。
3、我将 PSPICE for TI 17.4 重新安装到 D 驱动器中、但仍然、当我双击它时、没有响应。 *。dsn 文件也未连接、也未创建 LicLog.txt 文件。
4.i 在 C 驱动器上安装了 Cadence 17.2。 此时我打开 Orcad_CIS.EXE 时、我看到 LicLog.txt 已创建。 内容确实包含了启动日志、表明我的环境更改应该已经成功。 不过、遗憾的是、它不是由 PSPICE for TI 生成的。
5.在我家中的计算机上、由于 Cadence 17.2 安装在 D 驱动器上、PSPICE for TI 2024 安装在 C 驱动器上、因此两个程序都正常运行。 我只需将安装了 PSPICE for TI2024 的 C 驱动器中的所有文件复制到 USB 驱动器中、然后将其连接到公司计算机。 当我双击 captur.exe 时、会出现一条错误消息。
至少这表示它正在运行。
1、环境变量 
2、
以管理员身份运行 
3、防病毒软件已退出,防火墙已关闭。 准备从服务器下载时、系统崩溃。
1.不,每次卸载后再安装。 只是我只能在这台计算机上安装 17.4。 23.10 在下载阶段失败。
2.今天我得到了一台可以安装 23.10 的新笔记本电脑,但不幸的是它仍然无法正常启动。
3、我的电脑只有 Cadence 17.2 安装,但我也尝试卸载它,并重新安排它没有成功。 现在、我只能怀疑我的计算机有问题。
4.现在我已经卸载了我的笔记本电脑中的 cadence17.2 并尝试第二次安装 23.10。