This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:关于 PSPICE-FOR-TI 的安装

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1539529/pspice-for-ti-about-the-installation-of-pspice-for-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

尊敬的支持团队:

以前下载的安装软件包进行重新安装时出现问题、双击 EXE 图标没有任何响应。

因此、我从官方网站下载了最新的安装程序、系统会提示安装

“您已达到并发设备访问限制。

太多设备试图使用相同的访问密钥进行连接。“

请帮助处理这个问题,非常感谢。

我的电子邮件是 hanchongxiu@jcdz.cc

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,这是工作.

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是完成的。 请尝试重新安装。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “PSpice for TI“安装成功、程序版本为 17.40.9。

    但是、双击“PSpice for TI.exe“仍然不会得到响应。  该公司的同事排除了其他可能的限制、但仍然无法正常开放。 之前,曾尝试使用版本 23.10 ,但在双击后没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请安装最新版本。 您可以卸载 17.4、然后重新引导系统并安装最新版本。 如果仍然无法正常工作、请 生成调试文件以帮助我们进行故障排除:

    1. 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
    2. 运行 PSpice for TI、等待一段时间、然后检查是否创建了文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“。
    3. 共享文件  LicLog.txt
    4. 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我尝试了“创建一个新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
    运行 PSpice for TI、等待一段时间、然后检查文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“是否已创建。“、但未在 C 驱动器上自动创建 LicLog.txt。
    为了进一步排除这种可能性、我卸载了 Cadence 17.2、因为它可能会影响 PSPICE for TI 2023(与版本 17.4 对应的程序安装包)。 然而、这种关切是没有必要的。
    3、我将 PSPICE for TI 17.4 重新安装到 D 驱动器中、但仍然、当我双击它时、没有响应。 *。dsn 文件也未连接、也未创建 LicLog.txt 文件。
    4.i 在 C 驱动器上安装了 Cadence 17.2。 此时我打开 Orcad_CIS.EXE 时、我看到 LicLog.txt 已创建。 内容确实包含了启动日志、表明我的环境更改应该已经成功。 不过、遗憾的是、它不是由 PSPICE for TI 生成的。
    5.在我家中的计算机上、由于 Cadence 17.2 安装在 D 驱动器上、PSPICE for TI 2024 安装在 C 驱动器上、因此两个程序都正常运行。 我只需将安装了 PSPICE for TI2024 的 C 驱动器中的所有文件复制到 USB 驱动器中、然后将其连接到公司计算机。 当我双击 captur.exe 时、会出现一条错误消息。  至少这表示它正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在步骤 1 中、它是您具有写入权限的位置吗?

    在步骤 3 中、您如何安装 PSpice for TI 17.4? 唯一可在线使用的软件包是 24.1。 请始终使用最新的安装程序、而不是之前保存的安装程序。 安装程序的版本不会影响正在安装的软件包的版本、但如果它比软件包旧、则可能会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、环境变量

    2、 以管理员身份运行

    3、防病毒软件已退出,防火墙已关闭。 准备从服务器下载时、系统崩溃。

    e2e.ti.com/.../2844.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在虚拟机中安装?

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它已安装在我的本地 D 驱动器上。 但是、为什么要下载和安装 17.4(但它不能正常工作)、而不能安装 23.10? 是否可以在安装日志中看到任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否同时拥有 PSpice for TI 17.4 和 23.10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不,每次卸载后再安装。 只是我只能在这台计算机上安装 17.4。 23.10 在下载阶段失败。
    2.今天我得到了一台可以安装 23.10 的新笔记本电脑,但不幸的是它仍然无法正常启动。
    3、我的电脑只有 Cadence 17.2 安装,但我也尝试卸载它,并重新安排它没有成功。 现在、我只能怀疑我的计算机有问题。
    4.现在我已经卸载了我的笔记本电脑中的 cadence17.2 并尝试第二次安装 23.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否指的是“PSpice-for-TI_setup.exe"版本“版本? 如果是安装程序、而不是软件本身。 安装程序会从网络下载软件包、目前  可用的软件包是  23.1-2024-S001。  请使用最新版本的“PSpice-for-TI_setup.exe"进行“进行安装。

    尝试启动时出现什么错误消息?