This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:Pspice 许可证错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547432/pspice-for-ti-pspice-license-error

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

  运行应用程序时出现许可证服务器错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重启您的 PC 并重试 、然后创建一个调试文件、如果您仍有问题、请与我们共享:

    • 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为 您具有写入权限的 C:\Cadence\PSpiceTI\LicLog.txt 之类的内容。
    • 运行 PSpice for TI(如果已安装)或安装程序(如果未安装)、等待显示错误消息、然后检查是否  创建了文件 C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt。
    • 共享文件 LicLog.txt
    • 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 (否则,LicLog.txt 将持续增长)。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2046.LicLog.txt 文件已随附

    谢谢、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    许可证中断是固定的。 请为您检查它是否仍然损坏。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

       我仍然出错。 请注意、该错误在我的笔记本电脑上停止、但仍显示在我的台式机上。

    谢谢、

    Alie2e.ti.com/.../6131.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    错误消息来自 4 天前。 问题是否是最新的?

    2025年08月01日 13:46:57 (PID-20232-5724):(VBL) 错误:获取注册表项的注册表值大小失败。 注册表项名称:VLT — 错误代码:2.

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

      是的、当前。 在文件中向下滚动、您将找到当天具有相同错误的日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    谢谢。

    不确定注册表有什么问题。 请重新启动并重试。 如果这样做不起作用、请卸载、重新引导、删除日志文件、以管理员身份运行安装程序(确保安装了最新的安装程序)并重试。

    最新安装程序:

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 — 它现在有效

    卸载、手动删除用户 appdata 下的 cadence 文件夹、重新启动、重新安装。 然后它的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!