This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:需要有关修改适用于基于 SiC 的定制配置的 PMP23338(图腾柱 PFC)参考设计的指南

Guru**** 2890850 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549353/pmp23338-need-guidance-on-modifying-pmp23338-totem-pole-pfc-reference-design-for-custom-7kw-sic-based-configuration

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C

工具/软件:

尊敬的 TI 团队和专家:

我正在设计  单相图腾柱 PFC 电路  以下规格:

  • 输入:  220VAC

  • 目标输出:  400V 直流

  • 额定功率:7kW

  • 参考设计:  PMP23338

  • 拓扑:

    • 高频开关:  四个 SiC MOSFET(两对并联)

    • 低频开关:  两个 SiC MOSFET

  • 主要元件:

    • 功率电感器:  200 µH

    • 开关频率:  65kHz

我已将 PMP23338 工程导入中  Code Composer Studio (CCS) 、但需要三个关键问题的帮助:

  1. 参数调整:
    如何修改项目参数(例如,  电感值、开关频率、MOSFET 配置、功率级调节 ) 以与我的保持一致  7kW  定制设计?

  2. 配置文件说明:
    我无法完全解释中的所有参数 main.syscfg。 您能解释一下关键注册表的用途(例如,,,  PWM ADC 电流/功率限制 ,保护阈值)  大功率  PFC 控制?  

  3. 缺少设计文档:
    该参考设计提到了一个 calculations.xlsx 比例因子文件、但我无法在 PMP23338 封装中找到它。 我可以从哪里访问它?

    • 注意: 由于、我的电压/电流检测电路具有不同的比例因子  7kW 功率级别 我需要验证它们。

支持信息:

  • 可根据要求提供原理图和 BOM。

  • 控制器:TMS320F280049C

  • 关键设计挑战:  将 PMP23338(较低功耗)调节为  7kW  SiC MOSFET 解决方案。

感谢您的专业知识!

此致、
Han。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1、这些参数在 main.syscfg 中配置

    2、最大 Vbus = 3.3/Vbus 电压感测增益

    最大 Vin = 3.3/Vin  电压检测增益

    电流检测最大值= 3.3/电流检测增益

    未使用功率限制

    3、您在哪里看到“参考设计提到了一个 calculations.xlsx 文件“?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    问题是、我可以在哪里修改配置中的这些“感应增益“参数?而“calculations.xlsx"文件“文件在我所附图像的红框部分中提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码只需要这些信息、无法修改代码中的“检测增益“:

      

    “calculations.xlsx" 语句“语句是旧工程的剩余项、应删除。