This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:Q3、Q4 故障

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547048/tida-010933-q3-q4-failure

器件型号:TIDA-010933


工具/软件:

尊敬的 TI 设计团队:

目前、我们正在将直流/交流部件设计为电压源逆变器、而不是您最初设计的并网逆变器。

我们已经完成了交流电压输出的设计、但有时低开关 MOSFET Q3 和 Q4 都会断开和爆炸;有时 U24 也会断开。

我们目前正在调查原因。

您在设计过程中是否遇到过这种现象? 你知道原因吗?

以下是发生错误的情况:

C1:75V 总线电压

C2:400V 总线电压

C3:交流输出电压

C4:交流输出电流

当我们突然切断输入电源时、波形出现异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    所实现的栅极电阻器太小。 建议您放置 20 Ω。 这将显著降低低频 FET 的开关速度。 这应该不会影响您的效率。  

    谢谢

    BR  

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    感谢您的答复!

    我正在尝试更改 Ron = 10Ω、ROff = 3.3Ω 和 R104=Ron、91kΩ C146=220pF、以符合 U24 数据表中的建议。

    同时、当出现任何保护措施时、在交流输出过零点处关断 Q3、Q4。

    到目前为止、它们还没有再次熔断。