This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23421:lmg3100

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551192/pmp23421-lmg3100

器件型号:PMP23421


工具/软件:

我们使用参考 PCB 文件制作电路板、发现当单板功率超过 250W 时、电感器电流的峰值和谷值会影响 GaN 驱动信号、产生振铃、导致器件过热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从波形来看、我觉得存在击穿问题。 您可能需要检查进入功率级卡的 PWM 信号是否产生噪声耦合、并使高侧和低侧 FET 同时导通。