This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:适用于 TI Crush 的 PSpice

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1552161/tpsm33625-pspice-for-ti-crush

主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

TPSM33625 瞬态 PSpice 模型

SNVMCA6.ZIP (655KB)- PSpice 模型
当我使用上面的示例运行仿真时、会出现一个与下面类似的窗口、程序稍后会关闭。

我在 Windows 11 中使用的是 PSPICE for TI 2024。
23.1-2024 S001 Windows SPB 64 位版
当我运行其他几个项目时、我没有遇到这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SeungJo、

    您能否检查一下 此方法是否有效:

    1.关闭 PSpice-for-TI。
    2.转到%CDS_HOME%
    3.将 cdssetup 文件夹重命名为 cdssetup_old
    4.立即启动 PSpice for TI

    如果上述解决方案不起作用、请告知我。 我将在内部进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在看到你关于类似症状的答复后已经尝试过这种方法。

    但是、还没有解决问题。

    以上问题是在 SNVMCA6.ZIP 中专门发生的、因此请下载该项目并对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung:

    如果我再深入研究一下,我会回到你的身边。

    此致

    Arpita