This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:可以't RUN 具有内置 IC 的仿真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555215/pspice-for-ti-can-t-run-simulation-with-built-in-ics

部件号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:LM74910-Q1

工具/软件:

您好:

我全新安装了 PSpice for TI、版本 23.1-2-24-S001。

我使用 LM74910H 创建了一个设计模型。  尝试运行仿真时、我得到绿色圆圈 DRC 错误、表明模板中的引脚与模型不匹配。   “错误 (ORNET-1019):在 U1 上找不到模板中的 PIN PU “

似乎会对各种引脚重复相同的错误。  请注意、这是使用我在浏览器中找到的工具内置的模型、而不是我导入的模型。  在尝试使用 LM74910-Q1_TRANS 模型的电路时也存在同样的问题。

不确定这里缺少什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我没有看到您描述的错误。 尽管如此、还是存在其他一些问题。 确定好后、我会告诉您。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型并非为 PSPICE for TI 开发

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    因此、即使该模型包含在该工具中、它实际上也无法与该工具配合使用?

    运行此模型以使用完整版 PSPICE 的唯一选项是什么?

    谢谢、
    -- Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    理解是正确的。 它只能在完整版 PSPICE 下运行

    此致、

    Shiven Dhir