请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PSPICE-FOR-TI Thread 中讨论的其他器件:LM74910-Q1
工具/软件:
您好:
我全新安装了 PSpice for TI、版本 23.1-2-24-S001。
我使用 LM74910H 创建了一个设计模型。 尝试运行仿真时、我得到绿色圆圈 DRC 错误、表明模板中的引脚与模型不匹配。 “错误 (ORNET-1019):在 U1 上找不到模板中的 PIN PU “
似乎会对各种引脚重复相同的错误。 请注意、这是使用我在浏览器中找到的工具内置的模型、而不是我导入的模型。 在尝试使用 LM74910-Q1_TRANS 模型的电路时也存在同样的问题。
不确定这里缺少什么?
谢谢!