This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:确认了削波期间的 100%占空比功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563353/tpa3136d2-confirmation-on-100-duty-cycle-capability-during-clipping

部件号:TPA3136D2


工具/软件:

您好:

我正在使用 TPA3136D2 、想澄清一个有关其输出削波期间的占空比行为的问题。

根据数据表:

9.1 概述
“这些电容器确保即使在低频音频信号削波期间也能充分储存能量、从而使高侧功率级 FET (LDMOS) 在其导通周期的剩余部分完全导通。“

9.3.3 PLIMIT
PLIMIT 电路对输出峰峰值电压进行限制。 通过将占空比限制为固定的最大值来实现限制。 该限值可视为低于连接到 PVCC 的电源的“虚拟“电压轨。 “虚拟“电源轨大约是 PLIMIT 引脚电压的四倍。 输出电压可用于计算给定最大输入电压和扬声器阻抗下的最大输出功率。

根据我的测量结果、在削波期间、OUTNL/OUTNR 占空比似乎可以达到 100%。 我想确认该 IC 是否确实能够实现完整的 100%占空比。

我的电路配置如下:

  • AVCC = 12V  

  • RL = 4Ω  

  • PLIMIT = 1/2 * GVDD

  • BTL 模式=单通道 PBTL 模式

  • 扬声器输出功率≈3W  

随附了三个波形屏幕截图、显示了削波期间占空比接近 100%。 任何人都可以确认我的观察结果是否正确、或者此配置中是否存在我可能忽略的问题?

提前感谢您的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、由于此放大器的架构、它应该无法输出 100%占空比/直流。您是否使用 EVM? 在哪里+如何测量?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想澄清和纠正我之前的描述。 测试中的实际输出功率 5 瓦 ,不像我之前提到的 3W。

    另请注意、我们不使用 EVM。 测试是在我们自己的 PCB 上进行的。 在我之前分享的波形中 蓝色迹线表示 12V 电源 、而 绿色和紫色迹线表示 L 和 R 输出 。 如您所见、两个通道都以非常接近 100%的占空比运行、这一点我会感到困惑并想与您确认。

    感谢您的支持。

    此致、
    Zylon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zylon:

    抱歉、我误言以为该器件采用了不同的调制方案。 该器件使用 BD 调制、因此可以实现 100%占空比、但应避免。 本质上、这是将输出级推在线性区域之外、因此这并不理想。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的澄清。 我有一些关于 100%占空比情况的后续问题:

    如果器件在削波期间进入 100%占空比、这只是影响线性度和音质、还是还可能影响器件可靠性/寿命?

    1. 偶尔的 100%占空比运行是否应被视为削波下器件的正常行为、或者它是否表明应调整设计参数(例如 PLIMIT 设置,电源电压裕度或输入振幅)?

    2. 是否有建议的设计实践来更大限度地减少或避免在实际应用中进入 100%占空比?

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Zylon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zylon:

    该器件应具有可避免放大器损坏的保护功能、但这不一定是放大器的良好工作点、而这会显著影响音质。  

    1.您需要设计放大器配置,尽可能限制削波。 理想情况下完全如此。 可以考虑采取各种措施来修复和/或防止削波、例如降低增益、增大 PVCC 或调整 PLIMIT。  

    2.为避免削波、您应设置 PVCC、以便在最大输出信号之上有足够的余量。 实际上、您可以考虑输入信号电平+增益、然后将其转换为峰值电压。 PVCC 应高于此值。

    此致、
    Sydney Northcutt