This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:关于 ADC12DC105 的 IBIS 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, ADC12DC105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559877/pspice-for-ti-regarding-the-ibis-model-for-adc12dc105

部件号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:ADC12DC105

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 ADC12DC105、在评估过程中、他们希望使用 IBIS 模型。

我咨询了数据转换器 BU、由于这是一款较旧的产品、因此 IBIS 模型不可用。

是否可以为该器件创建新的 IBIS 模型、或者是否有另一个具有单端时钟输入且具有可用 IBIS 模型的 ADC 器件?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    IBIS 模型是针对通用 IO 和数字输出使用和创建的。

    如果客户对时钟输入感兴趣、他们应该真正使用 sparameters 来实现这一点。

     ADC12DC105 时钟输入的主要问题是什么? 他们计划使用什么来驱动时钟输入。

    让我们从这里开始、看看我是否可以通过这种方式提供帮助。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的支持。

    关于以下问题、我们已与客户确认、现在提供我们的答案。

    、 ADC12DC105 时钟输入的主要问题是什么?

    目标:设计最佳 PCB 模式并确定适当的阻尼电阻值、同时考虑信号反射和衰减。

    >他们计划使用什么来驱动时钟输入。

    这是来自 FPGA 的 PLL 信号((100MHz 时钟)。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    如果他们计划在 100MHz 处使用 FPGA 作为时钟、则由于 FPGA 高抖动、这会无论如何破坏 ADC 的性能。

    对我来说、这是一个更大的问题。

    这是 DC 应用程序还是他们计划使用什么 BW?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的支持。

    我已与客户确认。 ADC 的模拟信号的带宽约为 10MHz 。

    BR、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    应该可以接受、但如果噪声太高、这意味着 SNR 或动态范围很低、那么他们需要研究如何改善采样时钟、而不是将 FPGA 用作采样时钟。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的支持。

    关于上述事项、我们将与客户共享信息。
    至于 IBIS 模型、考虑到上述要点、假设不需要使用 IBIS 模型进行验证、而不提供 IBIS 模型是否正确?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    没错。 通常、创建 IBIS 模型以检查接口是否有数字输入和输出。

    在 ADC 或 DAC 上、时钟不是数字信号。 这是一个模拟信号。

    遗憾的是、我们只是没有适用于该旧版器件的 IBIS 模型。

    此致、

    Rob