Other Parts Discussed in Thread: TPS54240
工具/软件:
该图显示了在 PSpice for TI 中使用 TI 的 TPS54240 获得的仿真结果。 该波形数据是在 1.1ms 到 1.2ms 的时间间隔内获取的、在这个时间间隔内输出稳定。 共有三个波形:顶部显示输出电流 (1.3A)、中间显示 TPS54240 的功率、底部显示输出电压 (3.3V)。
为了计算 TPS54240 的平均功耗(参考编号=“U1")“)、我尝试在“测量“设置中注册 AVG (W (U1))、以便计算此间隔内的平均功耗。 但是、如图所示、发生了无效表达式错误、我无法确定原因。 另一方面、可以正确注册 Max (W (U1)) 和 Min (W (U1))、如图所示。
如果有人知道此问题的原因以及如何避免此问题、
非常感谢您的建议。 提前感谢。