This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:PSpice for TI:使用 AVG (W (U1)) 时出现表达式无效错误

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570512/tps54240-pspice-for-ti-invalid-expression-error-when-using-avg-w-u1

器件型号:TPS54240


工具/软件:

该图显示了在 PSpice for TI 中使用 TI 的 TPS54240 获得的仿真结果。 该波形数据是在 1.1ms 到 1.2ms 的时间间隔内获取的、在这个时间间隔内输出稳定。 共有三个波形:顶部显示输出电流 (1.3A)、中间显示 TPS54240 的功率、底部显示输出电压 (3.3V)。

为了计算 TPS54240 的平均功耗(参考编号=“U1")“)、我尝试在“测量“设置中注册 AVG (W (U1))、以便计算此间隔内的平均功耗。 但是、如图所示、发生了无效表达式错误、我无法确定原因。 另一方面、可以正确注册 Max (W (U1)) 和 Min (W (U1))、如图所示。

如果有人知道此问题的原因以及如何避免此问题、

非常感谢您的建议。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询!

    您能否发送运行此模拟的文件?

    谢谢。 此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我随附了项目文件。
    我已删除模拟结果文件、因为它们变得大。
    仿真配置文件保持不变。
    请按原样继续进行仿真。
    感谢您的合作。

    e2e.ti.com/.../TPS54240_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复!

    我们会尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请多等一会儿,会尽快回到你身边。

    感谢您的考虑。

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我知道。 我将等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的考虑。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinoda San,

    您可以使用光标来获取平均值。

    步骤]

    1) 通过选择“Trace">“>“Add Trace“>“Plot W (U1)“来添加电源迹线【您已完成】

    2) 通过选择描记>光标>显示来启用光标。

    3) 将光标 1 置于开始时间,将光标 2 置于结束时间,以找出平均值。 查看光标数据窗口以了解值。

    我附加了一个相同的屏幕截图。

    您可以看到被包络的平均值。

    希望这澄清了您的查询。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandy、

    非常感谢您逐步指导如何计算平均功耗。 根据您的指示、我能够正确地获得指定时间间隔内的平均功率。

    我有一个问题。 在显示的对话框中 跟踪→添加跟踪 菜单中、我可以使用计算平均功率AVG(W(U1))。 但是、当我AVG(W(U1))在通过单击打开的对话框中输入相同内容时 评估测量 图标、则会导致错误。 您能否解释一下为什么会发生这种情况、以及这两种方法之间有何区别?

    在任何情况下、我的问题都已得到解决。 再一次。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinoda San、

    很高兴听到您的查询已解决。

    这可能是 PSpice 的后处理过程及其如何处理计算造成的。

    我将研究它并在得到解释后通知您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandy、

    感谢您的持续支持。

    我期待着您在方便时给予答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinoda、

    感谢您的考虑!

    谢谢。此致、

    南迪。