This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:UCC28C57LDR

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565531/webench-power-designer-ucc28c57ldr

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题:TLV431 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:
1)。 我将 IC “UCC28C7LDR"用于“用于反激式转换器、其输入电压为 130V 直流、输出电压为 24V/4A。    
   在原理图中、我刚刚向基准引脚添加了补偿电路、我稍后将该引脚更改为 TLV431 的阴极引脚。
   我提到了 Webench 的原理图、我通过进行一些小改动来设计了原理图。
   我上传了原理图、请参阅一次。

e2e.ti.com/.../3250.WBDesign8.pdf
2) 我认为这是补偿问题、因为当未连接负载时、根据我的要求、我实现了所有电压、但每当我施加负载时、我的所有次级、辅助电压都出现波动。   

3) 如果有任何薪酬 Excel 表、请上传。

4) 是否有任何 Spice 模型可用于此 IC。

请帮助我解决这个问题。
e2e.ti.com/.../AUX_5F00_SCHEMATIC-V1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    感谢您的联系。

    原理图审阅通常需要大约 1 周。 我会重新检视您的建议、并尽快回复您。

    4) 是否有任何 Spice 模型可用于此 IC。

    很遗憾、我们没有任何补偿 Excel 文件。 数据表应指导您完成整个设计过程。

    4) 是否有任何 Spice 模型可用于此 IC。

    是的、请参阅 TI.com 上的此链接。 此网页的“设计工具和仿真“部分提供了该器件的 PSpice 模型。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    我做了一些研究,为什么这可能发生。 通常、当电感器端子反向时会发生这种情况。 在您发送的原理图 PDF 中、变压器上的点缺失。 您能填充这些点并发送给吗?

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind 先生,感谢您的答复。
    “图像“中显示了点表示法、我还想再添加一个“图像“、这可能会增加一些价值来解决问题。
    蓝色=栅源波形、绿色=漏源波形;为什么漏源波形采用这种方式?   
    T/F 的初级电感= 470uH、初级漏电流= 18.2uH。 [根据我的计算、电感和空气间隙应为 470uH 和 1mm。 但在实际中、I 得到的电感为 1.52mH、我增加了间隙以获得 470uH、因此在本例中我得到了 PRI。 泄漏 Ind = 18.2uh]
    你对此有何评论?
    我在这里附加了 2 个 命名为 SL.No:–01 和 02 的波形图像。
    设置测试:- 我已移除启动电阻并从外部 24V SMPS 提供 IC 电源、并且输入直流电压呈线性增加、并验证我刚刚达到 10V 输出电压(在+24V 次级输出上,您可以在原理图中看到)。
    当我增加输入直流电压时、漏源波形上的振荡次数不断增加、如图所示(漏电感为低电平,栅极脉冲为岩石稳态,但为什么会发生这种情况)。


    我们尊重您的答复,请对此发表评论。

    谢谢您、
    Chetan Bijapur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    感谢您的确认。 我已经看到轻负载时的谷底开关行为。 无论如何、我会检查您的原理图、然后再回来给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    我们对延迟响应感到抱歉。 但是的、正如我之前提到的、 轻负载下的这种切换行为不是异常。 转换器正进入 DCM 模式,您看到的振铃是由于 Lprimary FET 的 COSS 之间的谐振 (tDead Period )。  

    有关 DCM 运行的更多信息、请参阅 TI.com https://www.ti.com/video/5214377648001 上的此视频

    我认为这是补偿问题、因为当负载未连接时、根据我的要求实现所有电压、但每当我施加负载时、我的所有次级电压都出现波动。

    在您的原理图中、我注意到两个 TLV431s 的阳极都连接到 FB2。 这是您的设计所需的吗?

    我建议您尝试移除 U5 或 U4、并在移除电感器 (L2) 后短接 F/B 1 和 F/B 2。 这样、我们可以直接参考输出电压。

    然后、请调整您的补偿网络、 回到我们仍然面临的这个问题。

     如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh