This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:申请 SPICE 模型–SN74AXC4T774

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1565356/sn74axc4t774-request-for-spice-model-sn74axc4t774

器件型号:SN74AXC4T774


工具/软件:

我们目前正在评估 SN74AXC4T774 以便在其中一个设计中使用、并想模拟其在电路环境中的行为。 但是、我们无法在 TI 网站或产品文档中找到此器件的 SPICE 模型。 您能否确认 SN74AXC4T774 是否有可用的 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    请参阅以下 E2E 博文:  SN74AXC4T774:PSpice 模型 

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的 SN74AXC4T774 仿真规格:

    输入规格:

    • 信号 A1 :3.3V 振幅、100MHz 频率
    • :5ns
    • 时间段 : 10ns.
    • 占空比 :50%
    • VCCA :3.3V
    • VCCB :0.8V - 2.5V
    • 压摆率: 5000V/μ s

    在输出 B1 处观察到的行为:

    根据仿真结果、我们有一些问题:

    1. 模型在以下情况下无法正常工作 VCCB 低于 1.5V 。 例如、包含 VCCA = 3.3V VCCB = 1.1V 、输出失败。
    2. TON 和 Toff 持续时间 输出端的电阻与预期值不匹配、无论输入频率如何都是如此。 我们还使用较低的频率进行了测试、但问题仍然存在。
    3. 关于.PARAM TPDELAY1 = 1N模型中的行—我们想确认此参数是否表示 传播延迟 、如果进行修改、则可能有助于纠正时间不匹配。
    4. 当 VCCB 的电压较高时、Toff 持续时间有所改善、但随着 VCCB 的降低、Toff 持续时间会变得不那么准确或降低。

      附加图像以供参考。

      VCCB 的输出为 2.5V:

      VCCB 的输出为 1.5V:

      VCCB 的输出为 1.2V:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    SPICE 模型由之前的应用工程师创建、因此很遗憾、我不知道有关如何创建该模型的所有详细信息。  

    估算最大数据速率的一种好方法是使用以下公式: 1/ tpd 。 如果我们使用 VCCA = 3.3V、VCCB= 1.2V、则 tpd 将为 8ns。 这意味着最大数据速率约为 125Mbps 或 62.5MHz。 如果我们在使用 VCCB = 1.2V 时将频率降低至 40MHz、输出完整性会提高吗?

    如果您有 hyperlynx 或 ADS、我建议您改用我们的 IBIS 模型。 IBIS 模型应该是对 PSPICE 模型的改进。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用您提供的公式应用了与每个电压电平对应的频率、但结果不符合我们的预期。 此外、我们还观察到占空比的变化、特别是 持续时间在增加 TOFF 在减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    这不是器件本身的问题、而是 PSPICE 模型的问题。 我之前在实际器件上没有看到 Ton 和 Toff 问题。

    如果有用、我可以使用您的测试条件使用 AXC4T774 捕获一些波形。 希望这可以帮助验证实际器件是否不像 IBIS 模型所说的那样运行。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们的电压电平转换 (A→B) 测试条件。 请捕获波形。

    • 转换方向 :从通道 A(输入)到通道 B(输出)
    • VCCA(输入电源电压) :3.3V(固定)
    • VCCB(输出电源电压) :可配置—0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 3.3V
    • 输入信号特性(A1 通道)
      • 电压电平:3.3V
      • 频率:100MHz
      • 占空比:50%
      • 上升时间:0.66ns
      • 下降时间:0.66ns
    • 输出监控 :信号将被探测到 B1 通道
    • 安全 :在定义的输入条件和占空比下验证所有 VCCB 电压配置之间的电平转换是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    感谢您提供测试条件。 我将尝试通过星期五完成这些测量。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  
    轻轻提醒一下波形。 请在完成测试时通知我。
    此致、
    Ajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    我在下面附上了我的测量值。 我使用的信号发生器无法调整上升/下降时间。 我能够捕获的输入上升/下降时间约为 2.5ns。

    e2e.ti.com/.../AXC4T774_5F00_Measurements.xlsx

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的澄清。 您还能分享传播延迟和输入波形。

    此致、

    Ajith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    遗憾的是、由于 EVM 设置、我无法捕获干净的波形、因为我使用的是 SN74AXC4T774-EVM 上的整个输入接头

    在将输入信号发送到 AXC-EVM 之前、先使用试验电路板捕获输入信号并没有产生良好的结果。  

    明天我将尝试不同的设置、希望我能够捕捉到更好的信号。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    请参阅下面的输入波形和传播延迟参数。 测试条件:VCCA = 3.3V、VCCB 1.8V、从 A -> B 转换

    测量  P4/P5. 输入上升时间和下降时间。

    P6. 传播延迟。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您先前提供的结果。 我们还需要测量传播延迟以进行以下电压转换:

    • 3.3V→2.5V
    • 3.3V→1.8V
    • 3.3V→1.2V
    • 3.3V→0.8V

    输入将是上升时间为 1ns、频率为 100MHz 的方波。

    请将光标放置在输入和输出信号的 50%阈值点处、以确保准确地测量传播延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    我会花一些时间,但我可以在下周给你剩下的。 如前所述、我使用的信号发生器不支持调整输入上升/下降时间。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的更新。 我知道、使用您的电流信号发生器设置无法调整输入上升/下降时间。

    鉴于此、是否可以与我们共享样片零件? 我们希望在实验室环境中对其进行测试、以便更好地评估我们的条件下的行为。

    此外、请随时按计划在下周前提交其余商品。

    感谢您的支持!

    此致、
    Ajith V A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    最简单的器件样片方法是使用 SN74AXC4T774EVM。该 EVM 已将器件焊接到电路板上。

    如果您要为器件样品、则在“订购和质量“选项卡下有一个免费样品列。 您可以创建自己的分线板来测试器件、也可以使用我们提供的通用 EVM 之一:   

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    温馨提示、请尽快分享所需的波形。

    此致、
    Ajith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    上周我无法获得波形、因此我深表歉意。 我会尽力让他们尽快。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

    我已连接 AXC 测量值。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../AXC4T774_5F00_Measurements_5F00_v2.xlsx

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    非常感谢您分享最新的 AXC 测量结果—非常感谢!

    此外、是否可以测量 传播延迟 (PD) 中的示例 SN65EPT21DGKR 功率器件吗? 请参阅随附的原理图、如果您需要我这边的任何其他详细信息、请告知我。

    ...

    此致、
    Ajith V A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajith、

     SN65EPT21DGKR 由我们的姊妹产品系列提供支持。 我建议使用 SN65 器件型号提交另一个 E2E 主题。 通过这种方式、问题将提交给他们、并帮助您进行任何基准测量。 谢谢!

    此致、

    Josh