This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:无法解密 UCC25640x 数据

Guru**** 2918810 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1575211/ucc256403-unable-to-decrypt-the-ucc25640x-data

器件型号:UCC256403


工具/软件:

大家好、我从 TI 网站下载了 UCC256403 SIMPLIS 模型。 但是、当我打开它的测试台仿真并尝试运行时、得到一条错误消息

“***错误***(UCC25640x 仿真测试 Bench.net;135):解密失败:无法解密数据。“

我是 SIMetrix 新手、因此请告诉我、我是否知道要做的不仅仅是打开文件并尝试对其进行仿真。  

谢谢、

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    您是否尝试打开其中的任何块、因为它是加密版本、不允许解密。

    如果您仍然遇到错误、是否可以在打开下载的文件夹后发送屏幕截图。

    一个建议是、您需要将文件解压到任何本地存储(如果您以前没有这样做。)

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试再次下载它并将其存储到我的本地存储器。 我在 Simetrix 中打开它,只是试图按下“运行原理图“按钮。  

    感谢您的帮助。

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Yamini 今天已不在办公室。 她将很快回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

     您所使用的 Simplis 软件版本是否已获得许可?

    此致、

    亚米尼。