This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950-zcu102

Guru**** 2917340 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1577269/afe7950evm-afe7950-zcu102

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

您好、

我目前正在连接到 AFE7900EVM 的 Xilinx ZCU102 板上测试 TI JESD204 IP。
启动 Vivado 工程 ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps。
使用了 TI204C-IP-Release-v1.12 最新版本。

configLmk.py 文件如下:
 - setupParams.fpgaRefClk = 122.88
 - sysParams.FRef = 491.52
 - sysParams.FadcRx = 2949.12
 - sysParams.FadcFb = 2949.12
 - sysParams.Fdac = 2949.12*4.


我可以在 TI204C-IP 周围看到 TX_DATA 和 rx_data 之间的不同延迟、使用模拟环路电缆、具体取决于 Vivado 版本:
 - 202020.1 是大约 18 us
 - 2022.1 是大约 1.3 us

大多数此延迟发生在 TI204C-IP 中。 我在收发器向导中看到在 GUI 中启用缓冲器。

出于我们的目的、我们需要尽可能低的延迟。

我有两个问题:
 -本示例设计支持的 BW 是关于 491MHz 的,基于 FRef ,对吗?
 -是否可能有一个 TI204C-IP 基准 IP 具有最低的延迟,并在收发器 GUI 中禁用缓冲区?

 

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David Chaparro

    您能给我一个答案吗?

    我还有另一个问题,请它的重要任务。

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有新消息吗?