This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误 (ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1577795/pspice-for-ti-error-orcommn-12005-unable-to-launch-orcad-pspice-ti

部件号:PSPICE-FOR-TI


image.png

帮助,当我第一次安装它工作正常。 但当我再次打开时。 出现此错误。 已将其卸载 5 次。 但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里也是同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经尝试过所有编辑环境、但仍然没有改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信问题是他们的一方、可能需要重新启动牌照服务(两个月前也有同样的问题) ;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我需要这样做才能完成我的项目:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是这样--我有一个同事创建一个帐户并尝试安装、安装程序根本无法下载许可证文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说也是同样的问题。  我设置了 cds_log.txt、它看起来像是 Cadence 结束时的服务器问题   下载许可证已返回状态代码:“-15",–15,并“并显示、显示消息:“许可证不可用。 请等待一分钟、然后重试。“
    第 3 个、共 3 个:验证许可证重新下载失败、并显示错误代码:–2032。 请求将在 60 秒后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有进展、已经 3 天了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个帖子也有同样的问题。 但仍然没有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题已被解决的家伙刚刚卸载并请求新的版本。 它是有效的