This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010265:TIDA-010265 使用 F2800137

Guru**** 2811365 points

Other Parts Discussed in Thread: MCU-MOTOR-CONTROL-GUI, TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1570689/tida-010265-tida-010265-using-f2800137

器件型号:TIDA-010265
主题中讨论的其他器件:MCU-MOTOR-CONTROL-GUI C2000WARE

工具/软件:

我正在使用 TIDA-010265 参考设计、根据设计指南、我将预定义符号从更GUI_SCI_EN改为GUI_SCI_N。 但是、进行此更改后、工程无法编译、并引发多次编译错误。 您能否指导我如何在没有 GUI 支持的情况下、正确地禁用 GUI (SCI) 界面并成功编译工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

    您是否可以使用 GUI_SCI_EN 成功编译工程?  如果可以编译、则可以 将其保持启用状态

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Hely。 是的、我现在可以使用  GUI_SCI_EN 成功编译工程。 但是无限循环“gui_updateCtrlSate ()“中的函数 像每次一样创建 flagEnableRunAndIdentify。 现在我只评论了这个功能并运行电机。 但现在处于 DMC_LEVEL_2 时 、我的实际电机转速“SPEED_Hz"与“与实际设定速度 Ref_Hz(速度快)不匹配。 我不知道 是因为 GUI_SCI_EN。 我已使用 转速计检查 电机是否以已设置的速度正确旋转。 这里只有估计是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

    我认为是因为电机参数错误、您可以检查代码中的电机参数吗?

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 SIR、电机参数都是正确的。 我已经检查了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

    如果处理的是构建级别 2、则无法使用 GUI、直接在 CCS 中进行调试。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely

    即使在构建级别 3 或 4 中、如何使用 GUI? 如何将现有代码导入 GUI 以进行电机调优和运行?

    此致

    Ranjith Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 DMC_LEVEL_3 下正确运行电机 、进行适当的速度和角度估算。 但是、当尝试在 DMC_LEVEL_4 中运行电机时、电机在开环斜坡中可以正常运行、但当电机移至闭环时、其行为并不正确。 我可以看到电机旋转持续急冲。 任何人都可以向我建议哪些事情需要调整 或告诉我可能会出现什么问题。

    此致

    Ranjith Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ranjith  

    请仔细检查电机参数。 或者、您能给我们发送相电流波形吗?

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Hely

    感谢您的答复。 我对电机参数有疑问—如果我输入 之间 也可以直接使用电阻和电感值 相对中性点 值(即将测得的相间值除以 2)? 我现在已经进入了“相位到中性点“模式。

    此致、
    Ranjith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相电流波形。 IM 以 40Hz 的频率切换到闭环。 电机参数为相对中性点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 使用相位到中性值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

     您使用了什么样的观察者? 快速? 我认为由于电机参数或硬件的原因、观测器结果是错误的、因此您无法成功切换到闭环。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我现在使用 eSMO 作为估计器。 FAST 会在开始时产生问题。我只输入了“相位到中性值“。

    我随附了角度估算波形。 上面的波形是 angleFOC、下面的是 anglePLL(在开环斜坡期间捕获的波形)。 估计器似乎落后了吗?...(忽略光标)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的电机控制 GUI 是否仅支持 FAST 估算器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我 还有一个疑问。 我尝试增加电机的相间电阻并正确地切换到闭环。 但它以某个固定的低速旋转、不遵循我指定的速度。

    此致

    Ranjith Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ranjith

    有多低? 总线电压是否足够高?

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely

    是的、先生、总线电压足够大、我已经进行了检查。

    此致

    Ranjith Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上想使用 eSMO、但它看起来像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我尚未使用此 GUI、您是说您不能选择 eSMO 吗? 如果你不能选择它,那么你仍然使用快速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我目前不使用任何 GUI、因为我无法在其中选择 eSMO。
    我曾尝试使用 MCU-MOTOR-CONTROL-GUI、但它不提供选择 eSMO 的选项。
    FAST 估算器也出现了我之前在使用 GUI 时观察到的相同问题、因此我已停止使用。

    现在、我直接在 Code Composer Studio (CCS) 中工作、并使用 eSMO 手动调整参数。

    您能否建议是否有任何其他支持 TIDA-010265 的 GUI、 以便我可以尝试使用它来运行和调优?

    此致、
    Ranjith Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Ware_Motor 中找到此 GUI

    它具有一些可帮助您进行调试的功能。 但仍需要使用 CCS 来更改电机参数。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    感谢您提供的信息。 我已经安装并尝试使用建议用于 TIDA-010265 的同一 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想检查一下、对于角度估算期间观察到的滞后、您是否有任何建议。 请您告知应该调整哪些参数以尽量减少此延迟?

    此致、
    Ranjith