This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-PSpice:BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC 模型不工作

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1583790/lm5169-buck-fly-buck-design-calc-pspice-model-not-working

器件型号:LM5169-LM5369 BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC

LM5169 PSpice 瞬态模型

无法在 Cadence Capture CIS 2023 中运行 PSpice 仿真

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    可以尝试 PSpice for TI 吗?  我们在 PSpice v17.4 中构建并运行了该模型、并且该模型应该能在 2023 版本中正常工作、但我可能对新版本的兼容性有误。 很抱歉、我们没有 2023 年版本。  如果您拥有完整的许可证、您能否咨询 Cadence 以获得支持、并查看是否有任何更新 v17.4 可能导致后者在语法或其他方面出现错误?

    如果您在使用 PSpice for TI 时遇到问题、请告知我们。  

    此致、