This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:需要 LM3670 未加密 SPICE 模型

Guru**** 2921530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628301, LM3670, LM3671, TPS62743, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1567047/lm3670-require-lm3670-unencrypted-spice-model

器件型号: LM3670
主题中讨论的其他器件: LM3671TPS62743TPS62840、TPS628301

工具/软件:

您好、

我正在使用涉及 LM3670 器件型号的 ANSYS 工具执行 EMI 仿真。 我需要 使用该 DC/DC 转换器 SPICE 进行仿真。 请您尽早完成必要的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaviarasu、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     LM3670 没有可用的 SPICE 模型。

    您可以使用 WEBENCHRegisteredPower Designer 执行仿真以进行评估。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一段时间后没有反馈、因此我假设此胎面已解决、可以关闭。 您仍然可以在关闭此线程后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    Ansys 工具要求未加密的 PSPICE 模型用于 仿真、WEBENCHRegisteredPower Designer 执行仿真进行评估在这种情况下将不起作用。

    此致、

    Kaviarasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansys 仿真工具需要未加密的 PSPICE 模型进行 仿真、WEBENCHRegisteredPower Designer 执行仿真进行评估用处不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviarasu:

    感谢您的反馈。

    我可以建议两种权变措施:

    1.测试而不是模拟。 有一个可用于 LM3671 的 EVM 板、具有相同的 SOT23-5 引脚排列。 因此可以在此电路板上焊接一个 LM3670、调整 BOM 以匹配 LM3670 典型应用。 我可以咨询我们的客户支持团队以了解 EVM 和样片供货情况。

    2.选择不同的设备。  LM3670 是一款相当旧的器件、 较新的类似器件是 TPS62840 或 TPS62743。 请告诉我与选择 LM3670 相关的具体要求、以便我能够帮助找到合适的较新器件。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我正在为工业自动化产品进行仿真。 设计工程师建议并考虑 TI LM3670。 目前、我正在 使用 ANSYS 工具在 PCB 级执行预合规性 EMI/EMC 仿真。 对于此仿真、未加密的 PSPICE 模型必须查看发射报告。

    LM3670 的开关频率为 1MHz、 TPS62840 的开关频率为 1.8MHz、因此不能将 TPS62840 视为辐射发射仿真的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviarasu:

    感谢您的反馈。

    我并不是要针对 LM3670 行为使用不同的器件模型进行仿真、而是要将设计更改为更新的器件。 这是一个选项吗?

    如果可以、哪个开关频率范围可以满足要求、或者应该避免哪个范围?

    还有 EMI 优化型器件、例如 TPS628301。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一段时间后没有反馈、因此我假设此胎面已解决、可以关闭。 您仍然可以在关闭此线程后回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。