This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610-DESIGN-CALC:PSpice 未定义参数

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1587466/tpsm63610-design-calc-pspice-undefined-parameters

器件型号: TPSM63610-DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件: TPSM63610

我正在使用 OrCAD X 23.1 PSpice 尝试对 TPSM63610 转换器进行仿真。 我已经下载了模型。 并按照我所做的 WebBench 设计制作了原理图。 当我尝试运行仿真时、由于以下参数 (FASTSS_B、STEATE_STATE、LOAD、RDSON_HS 和 RDSON_LS) 出现“未定义参数“错误、因此失败。 模型中是否有错误或我是否有问题? 我已下载其他 TI 模型、没有出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    当原理图保留为默认值时、PSPICE 仿真是否正常工作?

    如果是、您能否分享您的原理图?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    您必须帮助我了解如何做到这一点。 我记得看到了这个复选框、但现在似乎找不到。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如果您从产品页面全新下载了 PSPICE 模型、它应该处于默认配置。 一旦操作成功、我们就可以开始逐个修改组件、并查看问题所在。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    我删除了所有已有的内容、然后再次下载了零件模型。 我像数据表中的典型应用一样连接它、仍然会得到相同的参数误差。

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    那么、这可能是您的环境的问题吗? TI.com 上发布的模型应该可以正常工作。 您能否发送您正在使用的 PSPICE 原理图的屏幕截图?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    可能存在未连接的接地。  

    是否也从模型中删除了任何内容? 应该有一个 值来设置  FASTSS_B 和 STEATE_STATE 参数。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有对模型做任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您能否尝试直接从器件产品页面下载 PSPICE 模型、并在不更改任何参数的情况下运行原理图? 在这种情况下、原理图是什么样子的?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    很抱歉混淆。 我没有注意到文件夹中的.opj 文件。 我只是在我自己的原理图中使用了器件模型和符号。 您应该有一个自述文件、其中说明了所有内容以及需要哪些参数。 或将名称从“simulation model“更改为“simulation model & example“。 无论如何、原理图如下所示:  

    我将参数复制到原理图中、看起来可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您检查! 很高兴看到它现在起作用了。

    也感谢您的备注;文本文件肯定会有所帮助。

    此致、

    Joshua Austria.