This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70XX0-CALC:输入电压大于 30 伏时的可闻噪声

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1576912/lm70xx0-calc-audible-noise-when-input-voltage-is-greater-than-30-volts

器件型号:LM70XX0-CALC
主题中讨论的其他器件: LM706A0

您好:

我的设计前端有 LM706 我们设计它可以获得 12V 至 60V 的宽输入范围和 9V 输出。 请参阅下面的原理图。

 

当输入大于 12 伏时、可闻噪声更大。  

我想了解原因是什么、以及如何防止?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    将此请求发送给相应的工程师、请留出一天时间供其审核和回复。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    请将填写好的 Excel 计算器文件发送给我进行审核。 我认为环路响应不稳定/不稳定、裕度不够。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    请耐心等待、因为原始设计师正在休假。 我正在尝试查找您要查找的数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    请将已完成的 Excel 计算器文件发送给我、以便我在文件准备就绪时进行审阅。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    对延迟深表歉意。 我能得到你的信息。  
    请参阅随附的内容。

    此致

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我注意到文件没有上传到前一篇文章中。 这一次应该是可行的。  

    e2e.ti.com/.../LM70XX0_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我 认为可闻噪声是由于环路不稳定而产生的、但  根据计算器、系统应该是稳定的。 请检查是否组装了任何错误的元件、尤其是在 R5、C9、C10 上。  

    顺便说一句、  

    • L1 似乎很小。 建议电感为 10uH  
    • 交叉频率。 请尝试 20kHz  
    • PGOOD 需要一个上拉电阻器。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我还获得了在 WEBENCH 上完成的仿真结果。 这最初用于设计 电源。 WEBENCH 结果和计算器似乎存在冲突。  

    您能否强调一下导致此冲突的原因可能是什么?  

    e2e.ti.com/.../LM706A0_2D00_Q1_2D00_9V_2D00_5A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    你能解释一下你所关心的冲突吗? WEBENCH 和计算器之间始终存在细微差异。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    两者之间没有重大差异。 我担心的是、电子表格 推荐使用 10uH 电感器作为起始值、而仿真则建议使用 4.7uH 电感器。  

    电感器路径是 为了消除可闻噪声、我们建议采用的路径?  

    还是应该重点关注交叉频率?  

    另外关于 PG、我们将其上拉至原理图的不同页面。 感谢您注意到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我将告知 WEBENCH 团队这个问题。 请使用 10 μ H。 如果使用 4.7uH、则电感器电流纹波太大  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Eric、

    我将从替换 IND 开始。 请给我几天时间来获取部件并返回报告。

    说实话

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    当发生可闻噪声时、您是否会捕获电感器电流? 可闻频率范围为 20Hz 至 20kHz。 如果电感器电流未在 20kHz 以下振荡、则 LM706A0 转换器可能不会产生可闻噪声。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 中更正了电感器选择公式。

    - EL