This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20 稳态仿真不稳定

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1589166/tps543c20a-tps543c20-steady-state-simulation-unstable

器件型号: TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

我正在尝试在 PSpice for TI 的瞬态条件下对 TPS543C20 进行仿真。 为此、我想使用 TPS543C20RVF_TRANS 中的电路和稳态模型、并添加一个消耗在 1 和 40A 之间的电流阱脉冲。 但是、当我做任何事情来更改此模型中的负载时、IC 无法调节。 这包括仅将负载更改为消耗 35A 电流、而不是在无灌电流的情况下消耗 40A 电流。 如果使用启动模型、可以添加脉冲灌电流、但仿真时间非常长。  

这里是无法调节的电路的屏幕截图。 与默认模式相比、我所做的所有更改是 RLOAD 消耗 35 个而不是 40A。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发布的模型应在 40A 和 35A 下进行调节。 仿真时间非常长、符合预期。 给您带来不便、我们深表歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证型号是否在 35A 下进行调节? 我采用了发布的稳态模型、在 40A 下对其进行了仿真、并将其调节至 0.9V。 然后、我将负载更改为 0.9/35、它不再进行调节。 我想知道我是否做了错误的事情、或者模型是否有问题、以便我可以继续进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    随附的是 35A 时的结果。 运行速度慢、但调节良好

    此致、

    Britton