This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60460-Q1:需要有关前馈电容器和仿真工具的信息

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1590705/lmr60460-q1-need-information-on-feed-forward-capacitor-and-simulation-tool

部件号: LMR60460-Q1

在设计降压转换器时、我使用 LMR604601VBCRQ1 可调节器件将 5V 转换为 1.1V。 因此、在数据表中、他们提供了 3.3V 和 1.8V 固定或可调节稳压器的前馈电容值。请提供有关 1.8V 固定或可调节稳压器的 CFF 的信息、并提供相关的输出电容器。 还提供了该器件的仿真工具。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thinresh:

    您希望工作的开关频率是多少? 通常、较高的开关频率会导致更多的损耗、但对电感和输出电容器的要求较低。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我使用 LMR604601SVBCRQ1(1.8V 固定或可调节)稳压器将 5V 转换为 1.1V、负载电流为 3A。 开关频率为 400kHz。 我需要前馈电容器和输出电容器的值 — 如何计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thinresh:

    您可以使用以下相应的设计计算器工具: https://www.ti.com/tool/download/LMR60460DESIGN-CALC

    谢谢您、

    Joshua Austria.