This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:需要通过相应效率验证最大负载电流

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1597932/tps61088-q1-need-maximum-load-current-validated-with-corresponding-efficiency

器件型号: TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1

尊敬的团队:

我们正在设计一个 5V 至 12V@8A 升压转换器。 请提供已针对 TPS61088-Q1 测试的最大负载电流以及最大负载下的相应效率。

数据表提到最大负载电流为 10A 开关电流;但未提供这种情况下的支持效率或性能图。 此外、在使用 TI WEBENCHRegisteredDesigner 工具时、可实现的最大输出电流被限制为  12V 时为 2A

当尝试将输出电流增加到超过此值时、该工具会报告一个错误、如随附的屏幕截图所示。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    遗憾的是、5V 至 12V/8A 对于 TPS61088-Q1 来说太大、无法支持、10A 表示开关电流、这是输入电流、而不是升压器件的输出电流。

    我们没有完全集成的转换器来支持电源、因此建议将控制器器件 LM5123-Q1 用于此应用。

    此致

    Nathan