This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:需要从所有计算机中删除我的现有许可证。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1592857/pspice-for-ti-need-to-remove-my-existing-license-from-all-machines

部件号:PSPICE-FOR-TI

尊敬的团队:

您好...

我已经在笔记本电脑中安装了 PSpice for TI、并且使用了带有访问密钥的模型。

由于某些原因、我不得不更换笔记本电脑。 使用新的访问密钥安装 PSpice for TI 后、收到以下错误消息。 我也曾把同样的事情提上卡登斯。 他们指示我联系 TI 以获取相同信息。

附加快照以供参考。  

请在这方面指导我。

此致、

Prahaladh S

更新案例号 46948852 重新请求重置先前的注册 — PSpice for TI ref_00Dd0c1Z9._500PPilAQoref .msg 

PSpice_for_TI_Error.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请就上述问题作出答复。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prahaladh

    每份 PSPICE for TI 许可证只能安装在 3 台机器上。 新的笔记本电脑可能会导致您超过 3 个机器极限。 如果您愿意、我们可以与 Cadence 合作、从您的 iicense 清除您以前的机器、以便您可以在新笔记本电脑上安装?

    如果是、我 可以与 Cadence 合作清除与屏幕截图中引用的电子邮件关联的许可证?

    谢谢

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    请求您与 Cadence 合作、从我的许可证中清除以前的机器。

    与我的许可证关联的邮件 ID 是 prahaladhs.p@hcl.com。

    提前感谢。

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我已经 在前一个线程中提供了我的 TI 账户 UID。  

    请求您从我的许可证中清除以前的计算机。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prahaladh — 这应该在 24 小时内解决。  

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prahaladh — 现在应该解决这个问题了。 请重试安装。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很抱歉、延迟的回复。

    是的。 问题现已解决。 我可以安装软件。

    打开软件后、便无法安装 TI 库。 我收到错误 (ORCAP-2466)。

    我无法访问 TI 器件。

    请提供 TI 库文件、以便我可以手动将其添加到库中

    请在这方面指导我。

    此致、

    Prahaladh S