This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:无法找到器件型号 TPS3435JAJDSER

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1602035/tps3435-not-able-to-find-part-number-tps3435jajajdser

器件型号: TPS3435
主题中讨论的其他器件: TPS35

您好:

我们需要看门狗的锁存复位输出选项。 有器件提及 TPS3435JAJAJDSER、但它未在 TI 网站或任何其他分销商网站上提供。  

数据表中还提到了引脚配置 K、但该器件也不可用。 您能帮助提供约 1 至 2 秒看门狗超时的锁存选项吗? image.png

 

您还能帮助解决任何其他具有看门狗启动和锁存输出的器件吗?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    感谢您的提问!

    为了进行确认、您正在寻找一个具有大约 1s 到 2s 看门狗时间的超时看门狗。 这是正确的吗?  

    遗憾的是、我们没有具有这些确切时序规格的独立看门狗、但我们为您提供了以下一些选项:

     TPS3435CCGAJDDFR 具有 100ms WD 超时和 4x 时间缩放选项、可支持 400ms WD 超时和锁存输出。

     2. TPS35DA40GCJDDFR 是一款 WD + SVS、具有 100ms WD 超时以及 8x 和 16x 时间缩放选项。 这样可以匹配 1 至 2 芯片看门狗时间要求并增加电压监测功能。

    这些选项中的任何一个都能为您效劳吗?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    感谢您的答复。 在  TPS35DA40GCJDDFR 中、有 RESET 和 WDO 引脚。 当 WDO 未接收到 WDI 时、它会保持高电平吗?  

    如前所述、RESET 将连接到 MCU、如果出现看门狗超时错误、则不会使微控制器复位。 正确吗?

     

    如下图所示、当未收到 WDI 脉冲时、复位不会变为低电平。  

    您能帮助我了解 WDO 和 RESET 的工作原理吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    对于 TPS35 的 D 封装型号、RESET 输出用于在 VDD 引脚上进行电压监控、WDO 用于看门狗。 如果 VDD 引脚降至阈值以下、则 RESET 将置位、如果未及时在 WDI 引脚上收到看门狗脉冲、则 WDO 将置位。 这两个引脚都是锁存输出。

    如果需要、可将 WDO 连接到 MCU、而不是 RESET 引脚、采取某种措施。 这取决于系统试图实现的目标。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。 因此、我可以将 WDO 连接到微控制器以对其进行复位。 否则、RESET 和 WDO 引脚可以通过与门、如果需要、可以为微控制器提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    正确。 借助与门、可将 RESET 或 WDO 置位、如果需要、可使用与门下拉 MCU 的 RESET 引脚。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urmi:

    我很高兴我能提供帮助!

    如果您没有其他问题、我将继续、关闭此主题。

    此致、

    Andrew Li