This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:INA137UA — 热阻

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1605706/ina137-ina137ua---thermal-resistance

器件型号: INA137

请为 INA137UA 提供结至外壳热阻。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    根据几个 TI 热数据库和其他产品的热性能表、SO-8 SOIC (D) 封装的 40°C/W 至 50°C/W 范围内为 Δ θJC。 INA137 的 θJA Ω 图如下所示。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、  

    Chris Featherstone