This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-2:过流保护

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1607292/lm5069-lm5069-2-over-current-protection

器件型号: LM5069

您好、我们发现 过流保护存在意外行为。
我们正在测量电子负载、并详细介绍以下内容。

当我们将电流设置为 6.3A 时,它工作正常,并开始重新启动序列。
但经过 8 次计数,它 看起来试图重复开和关。
可能是因为电子负载一直试图灌入 6.3A 电流。

但当我们将电流设置为 5A 时、热插拔看起来从一开始就尝试重复开启和关闭稳压。

我们甚至尝试了将负载电流降低到 3A、但热插拔处于 8 个周期的相同环路中。

最终、当负载电流降至 1A 时、LM5069 脱离环路、输出电压恢复到 24V。

如果需要这样做或在设计中需要进行一些校正、请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    LM5069-2 将重试 8 次、以检查故障情况。

    请填写 LM5069 设计计算器表。

    此致、

    Mani。