This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:UCC3802 PSPICE 仿真模型

Guru**** 2840730 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1608745/ucc3802-ucc3802-pspice-simulation-model

部件号: UCC3802

我们使用 UCC3802 作为反激式设计。 您能否分享 UCC3802 正常运行的 PSPICE 仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasanth:

    UCC3802 仿真模型位于产品页面上: https://www.ti.com/product/UCC3802 

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是瞬态 PSpice 模型。 它是否可以正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasanth、

    是的、瞬态模型用于正常运行和小信号分析。 如果启动行为与稳态行为明显不同、一些器件将具有专用的启动模型。 UCC3802 仅具有用于 PSpice 的瞬态模型。  

    此致、

    Jonathan Wong