This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:LM4050-N 的 TINA-TI 仿真模型[5.0V]

Guru**** 2925120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4050-N, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1607796/tina-ti_english-tina-ti-simulation-model-for-lm4050-n-5-0v

器件型号: Tina-TI
Thread 中讨论的其他器件: LM4050-NTINA-TI

我正在寻找 5V 型号中的 LM4050-N 仿真模型
( www.ti.com/.../LM4050-N )

并找到一个参考设计:
www.ti.com/.../snom432
和模型:
www.ti.com/.../snom433

两者都无法在我的 TINA-TI 中正常工作

即使是非常简单的参考设计也无法正确计算节点电压、
最终在 LM4050 的“阴极“处为 60mV

为什么会这样呢?

这是一个更好的模型在某个地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (正如我所写的:我使用这个模型 https://www.ti.com/lit/zip/snom433 (“瞬态模型“)

    我想我无法使用 LM4050-N 的这个瞬态模型进行直流分析->我说得对吗?
    因为 瞬态模型基于时间、并且直流仿真在 t=0(?)

    如何执行“直流分析“->“传输特性“(使用其中一个电源电压的起始值和终止值)
     是否包含 LM4050-N?

    或者我需要另一个模型那么?

    (或者我可以在另一个时间点进行直流分析->不同于 t=0?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM4050_NA5P0 TINA-TI 参考设计 (https://www.ti.com/lit/tsc SDR/snom432) 中的电路旨在通过瞬态仿真展示器件的性能、如文件中所述:

    修改电路以使用直流电源将在使用直流分析时产生预期的 5V 电压:

     LM4050_NA5P0 TINA-TI 瞬态 Spice 模型 (https://www.ti.com/lit/zip/snom433) 可用于瞬态和直流分析。 要对直流传输特性进行建模、可以使用与上述相同的电路、并且可以使用以下设置进行直流传输分析(当然,可以使用替代的起始值和结束值):

     

    通过这些设置、可以生成以下结果:

    -亨利