This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 英语:LM4040 的有线仿真结果

Guru**** 2919740 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1608275/tina-ti_english-wired-simulation-results-for-lm4040

器件型号: Tina-TI
Thread 中讨论的其他部件: LM4040

在仿真 5V 并联基准时 LM4040(直流传输特性)
连接电路 ro GND 或将电路连接到-Vneg 时、我会得到不同的结果

在每种情况下、电路 VM2 两端的电压均为 0V 至 30V
因此、VM1 的仿真结果应该相同、对吧?

-->参见屏幕截图

我不明白为什么会发生这种情况、
LM4040 型号中可能有直接接地参考?

------------------------

老实说:
由于我没有找到 TI 的模型、因此我从“Diodes Inc.“导入了该模型
https://www.diodes.com/part/view/LM4040
https://www.diodes.com/assets/LIB-Files/LM4040_50.LIB.zip
请参见附件中产生的 TSM

--------------------------------
LM4040-50.TSC 

LM4040_50.TSM 


LM4040-50.JPG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们无法为像 所使用的模型这样的非 TI 模型提供支持、我建议联系此模型的开发人员以获得支持。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的
    我明白、
    因此、我对 TI 模型完全相同(建议在另一个主题中使用)-> https://www.ti.com/lit/zip/snom433

    但同样的问题:

    在仿真 5V 并联基准时 LM4050(直流传输特性)
    将电路连接到 GND 或将电路连接到 Vneg 时、会得到不同的结果

    在每种情况下、电路 VM2 上的电压均为 0V 至 30V
    因此、VM1 的仿真结果应该相同、对吧?

    -->参见屏幕截图

    我不明白为什么会发生这种情况...

    e2e.ti.com/.../LM4050_5F00_NA5P0.TSC



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经研究过这个问题、模型确实存在阳极负电压问题。 我们将为该模型进行修复、我将在新版本可用时提供更新。

    -亨利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、
    我会等它...

    我不确定我是否理解正确:
    在这两种情况下、电路上的电压“VM2"都“都介于 0V 和+30V 之间、
    因此、IMAO 的阳极绝不会出现负电压(相对于阴极)【?】。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、阴极和阳极之间都是 30V。

    模型内部有一个 0V 基准、当阳极连接到负电压时会导致问题发生。 在 Vcc = 15V 且 Vneg =–15V 的情况下、阳极上存在负电压(相对于仿真器认为的 0V 为负)。

    -亨利