This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761 PSpice 模型存在问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1610116/lm27761-issue-with-lm27761-pspice-model

器件型号: LM27761

大家好、在尝试使用 Ngspice 对 LM27761 进行仿真时遇到以下错误:

2026-01-25_12-12.png

错误消息显示:doAnalyzes: Tran: timestep too small; time = 0.000465001, timestep = 1.25e-18:节点“probe_int_probe_int_net-_u1-c-_C1_c1_2"出现“出现问题

鉴于本论坛中有一篇老文章报告同一部分的趋同问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417125/lm27761-spice-simulation-model-issue

我想确认、  当使用其他版本的 SPICE 运行时、此模型目前确实有效。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,也没有运气 ltspice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我不是 Ngspice 专家、但您可以尝试在 VIN 上升后启用器件。

    也可以使用 PSpiceRegisteredfor TI。 这是免费的、 LM27761 PSpice 模型经确认可与此仿真器配合使用。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的建议,我现在已经尝试了很多不同的曲线,参数和选项,但我无法让模型在 Ngspice 上工作:


    它仍在抱怨 C-(节点“net-_u1-c-_"出现“出现问题出现问题)

    我会将这个问题标记为已完成、并尝试使用 PSpice for TI。

    此致、

    Brian