This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:LMR16006Y 降压转换器的输入阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51635, LMR16006Y-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1613473/lmr16006y-q1-input-impedance-of-the-lmr16006y-buck-converter

器件型号: LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR51635

您好!

我想知道是否有任何包含 LMR16006Y 降压转换器输入阻抗的图形/数据表。 我将为输入设计一个 LC 滤波器。  

Vin = 24V
负载:200mA
VOUT = 5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:  

    遗憾的是、此器件没有输入 LC 滤波器。  

    我建议您查看 LMR51635 的输入滤波器。 它们几乎是同一个器件。  

    LMR16006Y-Q1 EVM

    LMR51635Q1-EVM

    LC 滤波器为 C10、C12、L2、C8。 谢谢。