This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612RTWR IBIS 模型问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1612446/txs02612-txs02612rtwr-ibis-model-issue

部件号: TXS02612

尊敬的团队:  

我们在仿真中使用 TXS02612RTWR IBIS 模型。 从 B‑端口到 SD‑卡连接器运行仿真时、我们遇到加载问题。 您能否就此提供您的意见/建议并帮助检查问题?

此致、

Poosanalakshmi G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供有关加载问题的更多详细信息? 错误消息/原理图的屏幕截图有助于进行调试。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     

    请根据要求找到以下屏幕截图

     

    原理图

     

    电压电平转换器 (TXS02612RTWR) 端口 B 侧波形:

    从 B‑端口到 SD‑卡连接器运行仿真时、我们遇到加载问题。

     

    您能否就此提供您的意见/建议并帮助检查问题?

     

     

    此致、

    Poosanalakshmi G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看不到原理图/波形有任何直接的问题、紫色信号是 3V3 输出侧、相对于输入信号、似乎以适当的占空比达到 VOH / VOL。  您能帮助 澄清问题的根本原因吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    对于 TXS02612RTWR、我们使用 txs02612.ibs 模型文件。 在端口 B 波形中、紫色迹线对应于时钟信号、并正确地达到 输出端预期的 3.3V VOH / VOL 电平。 不过、CMD 和 DAT0-DAT3 输出信号不会达到所需的 DAT0/DAT3 VOH 电平、如其他彩色布线所 VOL 示。“

     可能的根本原因:

    1.缓冲器或电平‑转换器输出的驱动强度不足
    ‑信号负载问题,如长布线、残桩、测试点或多个风扇输出造成的电容过大
    3.电平‑换档器特性(例如,TXS‑系列器件不适合高‑驱动推送‑拉 CMD/DAT 线路负载)
    4.由于内部架构或负载原因、转接驱动器/转换器输出不符合 SDIO/SD 规格

      

    此致、

    Poosanalakshmi G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您澄清了波形。 与 CMD/DATx 通道相比、这些 CLK 通道上的架构包含不同的架构、因此不同的通道上具有不同的 SI。 由于这些通道上支持双向数据、因此使用了基于 FET 的架构+单稳态、并应注意保持低输出容性负载以确保单稳态正常运行。 因此、建议 使用较短的布线长度/容性负载进行重新仿真。 此外、请确保运行数据速率在器件的范围内:   

    请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/scea131/scea131.pdf?、ts = 171077440666 、了解更多详细信息。  

    此致、

    插孔