Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP
器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP
您好、
我正在使用 SK-AM62A-LP 入门套件和使用 Processor SDK Linux:11.01.07.05 。
我尝试使用运行一个定制训练的模型(通过 TIDL 编译) edgeai-gst-apps 框架、特别是使用 OptiFlow 实用程序。 我想了解将此模型集成到现有演示结构所需的确切工作流程和文件修改。
请说明以下几点:
- 模型工件: 我应该将编译的模型工件(可部署,和文件)放在哪里
.bin.param.json? 它们/opt/model_zoo/是否应该遵循目录结构? - 配置文件:
.yamlconfigs/我需要修改目录中的哪些特定文件以指向我的自定义模型? 自定义输入/输出张量是否有特定参数? - 后处理: 如果我的模型具有自定义输出格式、则
apps_pythonapps_cpppost_process.py需要更新或继承 OR 目录(例如)中的哪些文件? - 文档: 适用于 SDK 11.x 的“处理器 SDK Linux 边缘 AI 软件开发人员指南“中是否有专门介绍 Optiflow 的端到端“自带模型“(BYOM) 流程的部分?
系统详细信息:
- 电路板: SK-AM62A-LP
- SDK 版本: 11.01.07.05
- 推理运行时: [ONNX]
谢谢你
Shagufta NADAF