This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240 使用 PSpice for TI 仿真反相电源

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1616649/tps54240-tps54240-simulating-inverting-power-supply-with-pspice-for-ti

器件型号: TPS54240

您好:

Im 正在从事需要大约–3.3V 反相输出的电源设计 。我想通过使用 PSpice for TI 对电路进行仿真来进行快速完整性检查、但仿真始终会失败、转换器输出(例如–8mV 而非–3.3V)。

我的设计基于 SLVA317B 和 SLVC211 应用手册、因此原理图应正确无误。

我还发现一篇较早的文章提到了反相拓扑的瞬态模型的局限性、但它已超过 11 年。 这一限制今天仍然有效吗?

tps54240、tps62133 瞬态模型显然不使用降压/升压反相配置 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛

 

请在下面找到我的仿真原理图。 当我使用 GND 翻转 Vout 并制作同相转换器时、仿真工作良好。

image.png

image.png

提前感谢您。

-A.