This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:UCC3802 仿真问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1619014/ucc3802-ucc3802-simulation-issue

部件号: UCC3802

slum067b.zip 

我随附了仿真模型以供参考。

使用 UCC3802 PSpice 模型运行仿真时、每次运行的执行时间约为 30 分钟。 我测试了多种电路配置和替代仿真方法;不过、仿真时间保持不变。

大约 30 分钟后、模拟窗口将自动关闭、不会报告任何错误消息或警告。

请建议可能的原因或建议的调试步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的查询正在审核中。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasanth:

    对延误深表歉意、感谢您的耐心。  

    我不确定您是在完整版 PSPICE(专有)还是在 PSPICE for TI 软件(TI.com 上免费提供)中运行这个工具。  

    我尝试了同时运行完整版本和 PSPICE for TI 版本。 在专有版本中、我直接运行“.opj"文件“文件、在运行仿真时没有任何问题。  

    但在 PSPICE for TI 软件中、我不得不执行一个额外的步骤:

    当我尝试直接在 PSPICE for TI 软件中运行“.opj"文件“文件时、最初我收到一个错误、说我需要添加至少 1 个标记(或探测)。

    在输出端添加探头后、我能够 观察到稳定的输出电压为 21V

    运行稳态仿真大约需要 6 分钟、您将 仅在 2.6ms 时间范围后开始观察波形。  

    (以下内容适用于专有产品和 PSPICE for TI):

    我不知道为什么您在软件关闭之前没有收到任何类型的错误消息。

    能否 确认您是否已 将工程根更改为 Steady_State 并运行“DIR-TRANS"<xmt-block1>“ Steady_State 仿真配置文件? 如果没有、请执行以下操作:

    • 将根目录更改为 Steady_State:

      

    • 选择 Steady_State-tran 仿真配置文件

    • 在输出端添加电压探头(如果使用专有软件,则不需要)、然后点击“Run"</s>“  

    如果这不起作用、我会假设  您 软件中的某些文件已损坏。 因此、请尝试卸载并重新安装软件以查看此问题是否消失。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    再次感谢您的耐心和理解。

    此致、

    Adhvaidh