This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630ADDA

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1622232/lmr33630-lmr33630adda

器件型号: LMR33630

好的一天、
我的目标是使用 LMR33630ADDA 电压转换器实现 5V 输出和 12V 电压。 我设计了一个 PCB 作为示例;我做得是否正确、我的错误是什么、您建议使用多大的厚度(以毫米为单位)? image.png
image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将在 Thur 上查看 EOB 并提供反馈。 2026年3月5日 动力换档变速箱。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的设计看起来不错。

    以下是一些评论:

    1.确保输出电容器组 在 5V 直流偏置时提供至少 40uF 至 50uF 的电容

    2.谨慎的做法是在 PCB 布局上留出一个空间、以便在 R11 之间放置一个小电容器。

    3.最好围绕 PCB 图像底部完成接地平面。  这将提供短接地路径  

    表示 C33。  可通过将迹线从 R11 移动到另一层来实现这一点。

    4.一般而言,您需要在顶部尽可能多的接地层来提供良好的散热器。  此外、这一层中还要有一个实心接地层

    任何其他引脚。  建议在稳压器下使用接地过孔。

    5.建议在输入和输出电容器接地端周围使用接地过孔。

    谢谢