This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM-DESIGN:驱动器 GUI

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1618276/drv3946-q1evm-design-driver-gui

器件型号:DRV3946-Q1EVM-DESIGN

您好:  

我们收到了一个评估板、打算用它来控制接触器。 我有 2 个问题。  

  1. 主板是自动刷新了软件还是我们需要自己刷新?c
  2. 当我们将电路板连接到 GUI 和 12V 电源来控制输出端口上的接触器时、我们能够看到 GUI 和器件通信、但当我们启用驱动器和输出 1 时、接触器没有闭合。 我们一直在尝试对此问题进行故障排除、最初我们认为这是软件、但在查看用户指南后、不清楚是软件还是硬件。 GUI 中有许多接头和跳线、其中包含许多电阻、KHz 等选项。 我希望您可以帮助我们完成故障排除流程。  

如果电路板尚未刷写、则这可能是 GUI 的问题。 如果是这样、我们需要进一步排除故障并确定信号发送不正确的原因。 我们确实使用了一个光学镜来查看电压是否被输出、它确实显示了但没有电流。  

希望您能有所帮助、  
谢谢你。  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Landon、

    感谢您的提问、这里是我的评论

    1.该板带有固件闪存。 有一个选项可通过 GUI 刷写最新的固件、可以执行一次该操作以确保电路板具有最新版本(相关过程请参阅用户指南)

    2.对此有几个问题

    • 我假设跳线的默认配置不变、您能提供电路板图片来查看跳线设置是什么吗?
    • 您能确认哪些所有寄存器都已写入吗? 您可以给我一个 GUI 的屏幕截图、以便能够查看正在发生的情况。
    • 您是否能够读出状态寄存器? 如果是、请告诉我读出的内容。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路板。 我还无法获得 GUI 屏幕截图、我将在星期一上跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Landon。

    从图中可以看出、没有放置跳线。 无法清楚地看到哪一个。 另外还可以添加(我假设您正在检查通道 A)

    我们还期待 GUI 图像。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我仍在努力备份并运行 GUI、我们必须重新安装笔记本电脑上的所有内容。 现在、它不会注册 TI Cloud Agent。 当我运行它,我会给你一个屏幕截图.  

    谢谢您、  

    Landon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Landon。 我将等待您的确认、并在必要时提供进一步的调试步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI、我们想知道 NAD 设置/nFAULT/NAD 电阻器。 这也是缺少的跳线、因此可能是问题所在。 当我在驱动器上启用#1 时、不会出现任何情况。 它应该闭合接触器、因为它会将电流发送到该输出端。 我们还想知道电阻值以及峰值和保持电流、它们似乎直接与 RIPROPI 相关。  

    如果您能解释其中一些非常感谢、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您给我发送 屏幕截图。

    基于此、我认为 DRV3946 的上电未完成。 所有寄存器都在读取 0xFF,这可能意味着存在以下错误之一 — VDD_ERR、NAD_ERR 或 DEV_ERR。  

    我们可以调试以下内容  

    1.您是否看到 nFAULT 引脚也变低?  

    2. 5V 和 12V 是否正确(如果电压不正确,这可能会限制上电)

    3.我还注意到,板的固件版本不正确,(这个问题应该不重要)。 但您可以通过点击 File > Program Device 来更新该设置。

    谢谢、

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们修复了 GUI 上的错误、驱动器 B 的读数为 2.1V、驱动器 A 的读数为 11.4V。 驱动器 A 上出现故障。nFAULT A 也会变为低电平。 除此之外、我们还在缺少跳线的引脚上添加了跳线。  

    谢谢您、  

    Landon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    这是非常好的进展。 我能够看到通信正常。

    但是、GUI 前面板看起来不正确。  

    您能帮我解决两件事吗

    1.请告诉我设备上的顶部标记是什么

    2.您能转到寄存器页面并告诉我状态寄存器的读数是什么吗(寄存器页面的屏幕截图不错)

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是 GUI 现在的样子。  

    您要寻找哪一个标记?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    这张屏幕截图消除了我的疑虑。

    看起来您使用的是早期版本的器件(预量产版本)。 状态 1 中的 Device_ID 显示为 b01。 最终版本为 b10。

    我已联系 FAE 支持以获取新的 EVM。

    谢谢、

    Ibinu