Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP
器件型号: TPS7H4011-SP
我正在尝试对进行仿真 反相降压/升压配置 PSpice 模型计算 TPS7H4011-SP 的测量值 Texas Instruments。
我的目标是生成 负输出电压、从+5V 输入开始 (例如−3.3V 或−1.5V)。
我在之后实现了电路 TPS7H4011-SP 数据表中所示的反相配置 、但仿真不能按预期工作。
在 PSpice 中观察到的行为:
-
。 SW 节点不切换 。
-
输出电压保持不变 −200mV 而不是调节到目标负电压。
-
控制器根本无法开始切换。
我已检查的内容:
-
启用 EN 引脚。
-
ILIM 电阻器定义正确。
-
电感器和输出电容器值遵循数据表中的建议。
-
反馈分压器是针对所需的负输出电压计算得出的。
但是、转换器永远不会在仿真中开始切换。
我的问题是:
-
有任何问题 反相配置中需要特殊引脚连接 使用 PSpice 模型(例如 COMP、RSC、REFCAP 或 FAULT)时?
-
是否有 TPS7H4011-SP PSpice 模型的已知限制 在仿真反相拓扑时?
-
请有人提供 反相配置的工作示例原理图 使用该器件?
如有任何指导或示例项目、将不胜感激。